结果:找到"光纤收发器 Fiber",相关内容1000条
- 光纤适配器就是光纤耦合器吗,两者有什么区别?
- 在翻阅光纤组件的时候,我们总会看到两个分类,光纤耦合器和光纤适配器,这两大分类里面的产品有些部分还挺相似,如果不仔细辨别,可能就会看错。本文中将主要介绍光纤适配器的接口类型、结构,以及和光纤耦合器的区别。光纤耦合器,LC/LC双芯陶瓷套管,薄型一、光纤适配器的定义光纤适配器也被称为法兰盘或者光纤连接器,它的主要作用是用于连接光纤布线系统中的两个光纤连接器,通常被装配到各种适配器面板和机箱上,因此是一种十分重要的光纤连接部件,广泛应用于电视网络、局域网、视频传输、光纤通讯系统以及FTTH光纤入户。常规的光纤适配器分为带法兰和不带法兰两种类型,其中不带法兰的光纤适配器可直接卡在面板或者托盘等上面...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤适配器 光纤耦合器 光纤 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-21 17:26:00
- 项目外包
- 各位高工:本公司有意开展PCIe转接卡、HDMI、协议转换器、光纤收发器、光纤网卡等系列网络通信产品,奈何无此类产品开发经验,寻求项目外包,有可以承接此类产品设计的大神,帮忙联系,感谢!借用热贴内容:职场老手,多年独立电子产品设计经验,有成本控制意识。长期合作,先简入繁,谢谢!!!本人QQ:530988806(同时公司有需求MCU嵌入式底层开发,主要是光纤模块类产品,有类似经验的大神们也可留个联系方式)
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCIe转接卡 HDMI 协议转换器 光纤收发器 光纤网卡 发帖人:1sfpnicky 发帖时间:2021-07-23 14:58:00
- 光纤收发器的分类及网络应用介绍
- 光纤收发器作为光电信号的转换设备,现已成为当今社会通信领域中重要的技术设备之一。光纤收发器是一种将短距离的以太网电信号和长距离的光信号进行转换的通信设备,它一端是光纤接口,一端是以太网接口。光纤收发器的出现是为了弥补网线的传输距离短的问题(最大不超过100M),在学校、小区、高楼、商业广场等应用场景下无法仅仅用网线来布线,这就需要光纤来延长传输距离。于是,光纤收发器(光电转换器)就诞生了。光纤收发器具有频带宽、损耗低、延时短、工作性能可靠、成本低、维护方便等特点。按使用光纤的性质可以分为单模光纤收发器和多模光纤收发器,单模收发器的覆盖范围在20KM-120KM,多模收发器仅550M-5KM;...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-17 16:13:00
- SI9241AEY-T1-E3单端总线收发器
- SI9241AEY-E3,驱动器,接收器,收发器
- 所属专栏: 技术交流 标签: 收发器 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-11 11:02:00
- 都是光电转换作用,光模块和光纤收发器有什么区别?
- 光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,他们之间有什么不一样呢?当下很多智慧工程中使用到的远距离数据传输基本都采用光纤传输。而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。那么,这两者间该如何连接,需要注意什么呢?1、光模块光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,和光纤收发器的原理相同,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,XFP,SFP28,QSFP+,QSFP28等。2、光纤收发器光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备,一般应用在远距离传输中,通过光纤进行传输,将电信号转换成光信号发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块,光纤收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-09 17:34:00
- 音频光纤收发线产品大全
- 我司最新代理一条音频收发线材,这样我司的产品更全。音频光纤解码芯片MS8422/MS8413/MS8412/MS8416音频光纤收发端子R015/R024/R021/R005/R023/R020/R1150A音频光纤收发线:直径OD4.0MM/长度1M直径OD4.0MM/长度1.5M直径OD4.0MM/长度2M直径OD2.2MM/长度1M直径OD2.2MM/长度1.5M直径OD4.2MM/长度1.0M直径OD4.2MM/长度1.5M音频光纤收发线可以根据客户需求定制,可满足贵司一切需求!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 音频光纤线 音频光纤收发端子 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-03 12:06:00
- MS8412光纤MS8422数字同轴解决方案
- DEMO板使用5VDC供电。当图1左下插入5VDC电源后左上角绿色LED点亮。支持两种SPDIF信号接口,分别为同轴信号和光纤信号。图1中上黄色RCA接口(J1)为SPDIF同轴输入。图1右上黑色接口(J2)为SPDIF光纤输入。本模块自动识别插入的信号源,但是当两个信号同时输入时,将发生异常。当SPDIF信号异常,或者没有SPDIF信号输入时,图1中右侧的D3将点亮。当输入的SPDIF信号是非PCM格式时,图1中右侧的D2将点亮。模拟立体声从下部RCA输出,白色为左声道,红色为右声道。
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 光纤座子 光纤接收声音 发帖人:mshaoJun 发帖时间:2020-03-31 20:59:00
- 光模块与光纤收发器两者之间的使用区别
- 我们都知道,光模块多数是用于光纤网络中的主干网络。光纤收发器简单来说就是个延长网线的设备,一般单模的有20KM,25KM,40KM,60KM以上的相对不是很多了,超长距离的需求一般不多。现在用的比较多的比较普及的是10/100M自适应的,也有1000M的,不过用到的场合不多。 多模的现在基本上很少用了,现在单模光缆成本和不比多模的贵,而且多模一般距离就在2公里以内。收发器还分电源内置、外置,光口分单纤、双纤,还有集中式的和单体式的,总之根据客户需求和场合选择。 举个例子:如你开了间网吧,例如要从电信运营商那里开通10M的带宽,那么他们就会从电信的数据机房拉光缆到你们网吧,然后双方都接上光...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 光纤收发器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-17 17:23:00
- 收发器怎么用?光纤收发器连接图
- 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
- 为何这种光纤收发器价格那么低?
- 为何这种光纤收发器那么低?还是一对的,还包括了2个电源。。。。还包邮给大家普及一下,这种设备的应用场景:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 Fiber 发帖人:那林 发帖时间:2018-01-30 16:39:00
返回